搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
柱状图样式
所有项目条形图对象的全局属性。
BrowseName
HistogramChartStyle
SuperType
控件样式
(ControlStyle)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
间距
Spacing
Size
文本颜色
TextColor
Color
要显示的文本的颜色。
轴颜色
AxisColor
Color
字体系列
FontFamily
Font
字体系列。
字体粗细
FontWeight
Font weight
字体粗细。
字体斜体
FontItalic
Boolean
启用/禁用文本中的斜体。
字体大小
FontSize
Size
字体大小。
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。