搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
导航面板条目
可以在导航面板对象中显示的面板。
BrowseName
NavigationPanelItem
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
标题
Title
LocalizedText
要在导航面板对象的导航选项卡中显示的面板标题。如果未设置,将显示面板 BrowseName。
图像路径
ImagePath
ResourceUri
要在导航面板对象的导航选项卡中显示的图像。图像覆盖面板标题或 BrowseName。为了与 UI 无缝集成,请使用大小合适的平面图像和透明背景。
面板
Panel
NodeId
要显示的面板。必须是小组件。
面板别名节点
AliasNode
NodeId
要显示的面板中的任何别名所指向的节点。
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。