版本控制
版本控制允许您通过提交所做的更改来创建项目版本。默认情况下,所有项目都具有版本控制。
版本控制使用两种类型的存储库:
- 本地存储库。本地计算机上的存储库,在这里可以提交对项目进行的更改。存储库备份项目的内容。
- 远程存储库。如果系统仅使用本地版本控制,并且您希望允许多个用户协作或能够在远程对项目进行版本控制,请配置远程存储库。受支持的远程存储库位于项目外部,包括:
- 用户管理的云存储库 GitHub®。
您可以打开未使用受支持的本地或远程存储库进行版本控制的项目,但无法对这些项目进行版本控制。可以使用版本控制提供者支持的 CLI 和 GUI 工具在外部对项目进行版本控制。
可以使用本地或远程存储库来还原先前版本的项目并放弃不想实施的更改。从远程存储库中,可以查看和接受其他用户对项目所做的更改,或者拉取由其他用户推送的更改并在拉取预览编辑器中查看并实施这些更改,然后推送您的更改。
FactoryTalk Optix Studio
在状态栏中显示更新后的同步消息,以指示:- 项目没有可用的远程存储库。
- 有远程更改可供拉取。
- 有本地更改可供推送。
- 有本地和远程更改可供推送和拉取。
- 项目已同步。
提供反馈