- 开发解决方案
- 使用 C# 开发项目
- 应用程序示例
- 对象和变量引用
LogicObject.GetPanelLoader(string)
返回与参数中指示的
Dynamic panel
对象相对应的 PanelLoader
C# 对象。
小贴士:
该 API 使用画面引擎在运行时自动生成的面板别名。请参见别名。
PanelLoader GetPanelLoader(stringpanelLoaderName);
参数
- panelLoaderName(string)
- Dynamic panel对象的BrowseName。
返回
- PanelLoader
- 与Dynamic panel对象相对应的 C# 对象。
示例
以下示例所示的 API 可返回与要在其中创建
Motor
对象的 PanelLoader1
对象相对应的 C# 对象。var myPanel = LogicObject.GetPanelLoader("PanelLoader1"); var motor = InformationModel.MakeObject("Motor"); myPanel.ChangePanel("Panel1");
提供反馈