搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
屏幕
使用屏幕对构成特定界面的图形对象进行分组。
屏幕类型和实例
为优化项目可维护性,请创建屏幕对象类型,然后将其与面板加载器或导航面板配合使用。这允许您通过编辑父屏幕类型来修改所有屏幕实例。
屏幕文件夹
Rockwell Automation
建议在
项目视图
中的
UI
屏幕
文件夹中创建屏幕类型。还可以在项目的不同节点(例如 UI 文件夹)中创建屏幕类型。
每个新项目均包含一个空的
屏幕
文件夹。
小贴士:
如果项目不包含
屏幕
文件夹,请参见
添加屏幕文件夹
。
图形对象和布局对象
添加屏幕文件夹
添加屏幕类型
添加屏幕实例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。