缩放布局

自动缩放子图形对象的面板。
BrowseName
ScaleLayout
SuperType
容器(Container)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
填充模式
FillMode
图像对象的填充模式 (适应 = 在保持原始纵横比的情况下调整图像的大小,拉伸 = 通过使纵横比适合图像对象的区域来调整图像的大小)。
原始宽度
OriginalWidth
缩放布局的原始宽度。
原始高度
OriginalHeight
缩放布局的原始高度。
移动目标
MoveTarget
(继承自容器)
可见
Visible
(继承自元素)
已启用
Enabled
(继承自元素)
不透明度
Opacity
(继承自元素)
左边距
LeftMargin
(继承自元素)
上边距
TopMargin
(继承自元素)
右边距
RightMargin
(继承自元素)
下边距
BottomMargin
(继承自元素)
宽度
Width
(继承自元素)
高度
Height
(继承自元素)
水平对齐
HorizontalAlignment
(继承自元素)
垂直对齐
VerticalAlignment
(继承自元素)
旋转
Rotation
(继承自元素)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈