- 开发解决方案
- 使用 C# 开发项目
- 应用程序示例
- 对象和变量引用
IUANode.Remove(child)
移除与参数中传递的 C# 对象相对应的项目节点。
void Remove(IUANodechild);
参数
- child(IUANode)
- 与要添加的项目节点相对应的 C# 对象。
示例
以下示例显示从项目中移除的
Panel1
对象的 MyLabel
子标签:var myPanel = Project.Current.FindObject("Panel1"); var objToRemove = Project.Current.FindObject("MyLabel"); myPanel.Remove(objToRemove);
提供反馈