- 开发解决方案
- 使用 C# 开发项目
- 应用程序示例
- 对象和变量引用
调试代码
设计时和运行时 NetLogic 的调试过程初始化有所不同。
先决条件
设置断点。
- 调试代码
- 在 Visual Studio 或 Visual Studio Code 的调试模式下,打开要检查的 NetLogic。
- 执行以下操作之一:
- 如果 NetLogic 在运行时,请选择Start Debugging或按。F5
- 如果 NetLogic 在设计时,请在FactoryTalk Optix Studio中右键单击 NetLogic 并选择要执行的方法。
- 调试代码。有关在 Visual Studio 中进行调试的更多信息,请参见首先查看调试程序 - Visual Studio (Windows) | Microsoft 文档。有关在 Visual Studio Code 中进行调试的更多信息,请参见在 Visual Studio Code 中进行调试。
提供反馈