本地画面引擎

本地画面引擎

在运行时启动项目时,生成一个最初由指定用户验证的交互式会话。
BrowseName
NativePresentationEngine
SuperType
画面引擎(PresentationEngine)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
动态变量轮询时间
DynamicVariablesPollingTime
定期读取动态链接源字段变量的时间间隔。
文本渲染方式
TextRenderType
启用虚拟键盘
EnableVirtualKeyboard
启用/禁用虚拟键盘。
开始窗口
StartWindow
(继承自画面引擎)
登录窗口
LoginWindow
(继承自画面引擎)
样式表
StyleSheet
(继承自画面引擎)
初始用户
StartingUser
(继承自画面引擎)
会话
Session
(继承自画面引擎)
Sessions
(继承自画面引擎)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal