配置温度控件

创建标签、文本框和线性仪表对象,以显示和控制温度变量。
  1. 项目视图
    中,双击
    Page1 (type)
    Page1 (type) 将在编辑器中打开。
  2. 右键单击
    Page1 (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    标签
  3. 属性
    中,将
    文本
    设置为
    Temperature:
  4. 项目视图
    中,右键单击
    Page1 (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    文本框
  5. 属性
    中,在
    文本
    Temperature
    变量之间创建动态链接。
    小贴士: 可以通过将
    Temperature
    变量从
    项目视图
    拖到
    属性
    文本框
    文本
    属性值上来创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  6. 项目视图
    中,右键单击
    Page1 (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    线性仪表
  7. 属性
    中,在
    Temperature
    变量之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  8. 在编辑器中,根据您的偏好排列对象。
右上角的温度控件
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈