搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
添加用户
添加具有不同区域设置的用户。
先决条件
添加 it-IT 区域设置。请参见
将区域设置语言添加到本地化字典中
。
添加用户
在
项目视图
中,展开
安全
。
创建两个用户,方法是右键单击
用户
,然后选择
新建
用户
。
对这些用户进行重命名,方法是将光标悬停在每个用户上,选择
并输入以下内容:
Starr
Luca
在
项目视图
中,选择
Luca
。
在
属性
中,将
LocaleIds
设置为
it-IT
。
开发多语言登录表单
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。