搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
配置 AlarmImporter NetLogic
将 NetLogic 与项目相集成。
在
项目视图
中,选择
AlarmImporter
。
在
属性
的顶部,选择
新增
变量
。
将光标悬停在变量上,选择
并输入
CSVPath
。
选择
Int32
,然后选择
AbsoluteResourceUri
。
小贴士:
如果未看到所需选项,请选中
显示全部
复选框。
移除变量值。
变量值为空。
开发用于导入对象的解决方案
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。