- 开发解决方案
- 使用 C# 开发项目
- 应用程序示例
- 对象和变量引用
对项目节点进行排序
可以使用 C#,通过
MoveUp()
和 MoveDown()
方法对父节点内的节点进行排序。方法
可在节点上调用以下方法:
- MoveUp()
- 相对于父节点内的同级节点,将节点上移一个位置。在父节点内的第一个节点上调用MoveUp()方法不起作用。
- MoveDown()
- 相对于父节点中的同级节点,将节点下移一个位置。在父节点内的最后一个节点上调用MoveDown()方法不起作用。
图形对象注意事项
如果使用
MoveUp()
和 MoveDown()
方法对图形对象进行排序:- 仅当对类型(例如Panel (type))中的图形对象调用时,这些方法才具有效果。
- 要查看对图形的功能影响,请手动重新加载页面。
提供反馈