创建电机对象
创建电机对象和电机配置以将其用于配方。
- 创建电机对象
- 在项目视图中,右键单击模型,然后选择 。
- 将光标悬停在对象上,选择 并输入Motor
- 添加和配置变量:
- 在属性的顶部,通过选择 和变量添加两个变量。
- 对这些变量进行重命名,方法是将光标悬停在每个变量上,选择 并输入以下内容:
- Speed
- Acceleration
- 创建电机配置对象
- 在项目视图中,右键单击Motor,然后选择 。
- 将光标悬停在对象上,选择 并输入Configuration
- 添加和配置变量:
- 在属性的顶部,通过依次选择 和变量添加三个变量。
- 对这些变量进行重命名,方法是将光标悬停在每个变量上,选择 并输入以下内容:
- MaxRevolutionsPerMinute
- MaxThrottle
- MinThrottle
提供反馈