Ajouter un pilote

Les pilotes de communication permettent au périphérique de communication installé sur un ordinateur de communiquer avec le réseau auquel il est relié. Vous devez configurer le pilote sur l'ordinateur qui sera utilisé pour exécuter le projet.
Pour ajouter un pilote
  1. Dans l'éditeur
    Communication Setup
    ou l'onglet
    Communications
    dans
    FactoryTalk Administration Console
    ou
    FactoryTalk View Studio
    , faites un clic droit sur le périphérique affiché à la racine, puis cliquez sur
    Ajouter un pilote
    .
  2. Dans la boîte de dialogue
    Ajouter un pilote - Sélection
    , les pilotes disponibles s'affichent. Sélectionnez le pilote que vous souhaitez ajouter et cliquez sur
    OK
    .
    CONSEIL:
    Si vous utilisez le serveur Instance02
    FactoryTalk Linx
    , vous ne pouvez ajouter que des pilotes
    Ethernet
    .
    L'application locale
    FactoryTalk View SE
    ou
    FactoryTalk View ME
    ne prend pas en charge le serveur Instance02
    FactoryTalk Linx
    .
  3. Dans la boîte de dialogue des propriétés du pilote applicable, saisissez les paramètres et cliquez sur
    OK
    .
  4. Après avoir ajouté le pilote, cliquez dessus avec le bouton droit et cliquez ensuite sur
    Démarrage de navigation
    pour lui associer les périphériques requis.
    CONSEIL:
    • Conseil : Si vous ajoutez un pilote via un réseau Ethernet, dans l'éditeur
      Communications Setup
      , faites un clic droit sur le réseau affiché, puis sélectionnez
      Démarrer la navigation
      pour renseigner le pilote avec des périphériques.
    • Certains périphériques Ethernet ne prennent pas en charge le protocole de navigation utilisé par
      FactoryTalk Linx
      dans un réseau Ethernet. Si les périphériques devant apparaître pendant la navigation ne s'affichent pas, faites un clic droit sur le réseau et cliquez sur
      Ajouter un périphérique
      pour l'ajouter manuellement au réseau Ethernet de la station de travail. Avant d'ajouter manuellement un périphérique, vous devez l'enregistrer à l'aide de l'outil d'installation de fichiers de description de périphériques.
    • Le nom de l'hôte DHCP ou les listes d'adresses IP/configuration de la plage pour le pilote Ethernet configuré dans le contrôle du
      Navigateur réseau
      FactoryTalk Linx
      intégré dans
      Studio 5000
      peuvent être consultés dans l'éditeur
      Communications Setup
      ou dans l'onglet
      Communications
      de
      FactoryTalk Administration Console
      , mais ne peuvent être modifiés qu'avec le contrôle du
      Navigateur réseau
      intégré.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal