Paramètres de la boîte de dialogue Propriétés du fond de panier virtuel
La boîte de dialogue
Propriétés du fond de panier virtuel
propose les informations suivantes :Paramètre | Description |
|---|---|
Configuration automatique | Permet d'informer FactoryTalk Linx qu'il doit automatiquement faire une recherche et l'insérer dans le premier emplacement disponible du fond de panier virtuel. En général, ce paramètre doit rester à l'état par défaut non sélectionné.Si vous exécutez un contrôleur SoftLogix sur le même ordinateur que FactoryTalk Linx , vous devrez peut-être désélectionner cette case et indiquer un emplacement spécifique dans lequel FactoryTalk Linx doit s'insérer. Cette opération est nécessaire pour faire correspondre une configuration existante dans le système SoftLogix .Conseil : Sur un périphérique PanelView Plus , le pilote du fond de panier virtuel offre l'accès à une carte ControlNet ou DeviceNet. |
Emplacement | Ceci est l'adresse du nœud ou la position de l'emplacement de FactoryTalk Linx dans le fond de panier virtuel. Sur le PanelView Plus , la seule position d'emplacement valide est 0, et c'est l'emplacement utilisé quels que soient les éléments spécifiés dans la configuration. Sur le bureau, les positions de slot valides sont comprises entre 1 et 16 (décimal). |
Fournir une réponse