À propos du backplane virtuel

Le fond de panier virtuel est un service de pilote qui fournit la connectivité entre
FactoryTalk Linx
et différents pilotes de périphériques et d'autres applications dans le serveur
FactoryTalk Linx
via la protocole CIP. Il permet de configurer et de visualiser les modules logiciels et les ressources de communication contenus dans le serveur de la même manière que les périphériques d'un système
ControlLogix
. Une fois que les périphériques USB CIP sont ajoutés au fond de panier virtuel, FactoryTalk Linx reflète automatiquement les périphériques dans la branche USB de l'arborescence de topologie.
Par exemple, les pilotes de périphérique PCICS et PKTCS se connectent au backplane virtuel. Les paquets reçus par l'une de ces cartes d'interface de communication peuvent être acheminés vers le fond de panier virtuel vers (ou via) d'autres cartes d'interface dont le pilote se connecte au fond de panier virtuel ou vers des applications qui se connectent également à celui-ci, par exemple le contrôleur
SoftLogix
5xxx.
Cela revient à connecter un module 1756-CNB et un module 1756-ENBT à un châssis
ControlLogix
 : les paquets reçus à travers l'ENBT peuvent être acheminés vers le fond de panier du module CNB ou vers un contrôleur assis dans le fond de panier.
Notez que
RSLinx Classic
occupe l'emplacement 0 et que
FactoryTalk Linx
occupe l'emplacement 1 dans le fond de panier virtuel, ce qui signifie qu'ils peuvent être à la fois une source et une destination pour les paquets envoyés sur le fond de panier.
Le modèle de type châssis est transmis aux plateformes
PanelView Plus
de manière minimale. Pour la prise en charge de ControlNet, ces plateformes mettent en œuvre des paniers de fond virtuels à deux emplacements :
FactoryTalk Linx
réside dans un emplacement et la carte scanner 2711P-RN15S ControlNet dans l'autre.
CONSEIL:
Lorsque vous sélectionnez le fond de panier virtuel sur l'interface utilisateur, il se peut que
FactoryTalk Linx
ne détecte pas automatiquement les périphériques qui y résident. Cela se produit le plus souvent lorsque vous avez ajouté le périphérique avec un ensemble de logiciels distincts comme
SoftLogix
Chassis Monitor ou
RSLinx Classic
.
Si vous pensez avoir des périphériques résidant dans votre fond de panier virtuel qui ne s'affichent pas sur l'interface utilisateur
FactoryTalk Linx
, vous pouvez faire un clic droit sur le fond de panier virtuel et sélectionner
Démarrage de navigation
ou
Afficher tous les périphériques
pour afficher ces périphériques. Notez que les données de configuration enregistrées ne sont pas perdues si les périphériques ne s'affichent pas.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal