Partager le fond de panier virtuel FactoryTalk Linx avec RSLinx Classic

Le fond de panier virtuel est un composant partageable entre
RSLinx Classic
et
FactoryTalk Linx
. Si votre configuration
FactoryTalk Linx
comprend un pilote 1784-PCIC(S), configurez-le dans
FactoryTalk Linx
, puis ajoutez un fond de panier virtuel dans
RSLinx Classic
.
Pour partager le fond de panier virtuel
FactoryTalk Linx
avec
RSLinx Classic
  1. Démarrez
    FactoryTalk View Studio
    ou
    FactoryTalk Administration Console
    , puis cliquez sur l'onglet
    Communications
    .
  2. Dans l'arborescence Communications, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le backplane virtuel (
    1789-A17, Backplane
    ), puis cliquez sur
    Propriétés
    .
    La boîte de dialogue
    Propriétés du fond de panier virtuel
    s'affiche.
  3. Sélectionnez
    Configure Auto
    puis cliquez sur
    OK
    .
  4. Faites un clic droit sur
    FactoryTalk Linx
    et cliquez sur
    Ajouter un pilote
    et sélectionnez le pilote ControlNet (
    1784-PCIC(S)
    ) dans la liste.
    La boîte de dialogue
    Propriétés de ControlNet
    s'affiche.
  5. Dans l'onglet
    Général
    , vérifiez l'exactitude des informations des champs de boîtes de dialogue et cliquez sur
    OK
    .
  6. Démarrez
    RSLinx Classic
    et cliquez sur
    Communications > Configurer les pilotes
    . La boîte de dialogue
    Configurer les pilotes
    s'affiche.
  7. Dans la liste
    Types de pilotes disponibles
    , cliquez sur le
    fond de panier virtuel (SoftLogix58xx)
    , puis sur
    Ajouter nouveau
    .
  8. Dans la boîte de dialogue
    Ajouter un nouveau pilote RSLinx Classic
    , indiquez un nom de pilote ou utilisez le nom par défaut. Cliquez sur
    OK
    .
  9. Cliquez sur
    Fermer
    pour fermer la boîte de dialogue
    Configurer les pilotes
    .
Vous disposez désormais d'une connectivité pour les clients
FactoryTalk Linx
et
RSLinx Classic
 ; le fond de panier virtuel
FactoryTalk Linx
(1789-A17, Panier de fond) apparaît dans
RSLinx Classic
.
Redémarrez l'ordinateur hôte si votre poste de travail ne s'affiche pas.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal