Exécuter FactoryTalk Linx et RSLinx Classic co-localisés

FactoryTalk Linx
et
RSLinx Classic
peuvent s'exécuter simultanément sur le même ordinateur. Si vous avez besoin de créer ou de modifier un programme à l'aide de l'application
RSLogix 5
,
RSLogix 500
et Logix Designer antérieure à la version 31.00 de Logix Designer,
RSLinx Classic
était nécessaire. Cependant, avec la version 31.00 de
Studio 5000 Logix Designer
, vous pouvez maintenant utiliser la version 6.00.00 de
FactoryTalk Linx
pour communiquer avec un contrôleur
Logix 5000
. Si le même ordinateur doit fonctionner comme un serveur de données
FactoryTalk Linx
, certains changements de configuration peuvent être nécessaires pour s'assurer que
FactoryTalk Linx
et
RSLinx Classic
fonctionnent ensemble.
IMPORTANT:
FactoryTalk Linx
et
RSLinx Classic
ne peuvent pas prendre en charge les
messages non sollicités
sur le même ordinateur. Pour prendre en charge les messages non sollicités,
FactoryTalk Linx
doit lier le port TCP/IP 44818 afin de recevoir les messages CIP. Ce port est réservé par la norme CIP. Cela permet à d'autres produits CIP tiers (par exemple
RSLinx Classic
et KepServerEx) de lier également ce port. Pour éviter les conflits dus à la liaison de port, n'activez
PAS
la fonction de messages non sollicités de
FactoryTalk Linx
sur la machine sur laquelle d'autres produits CIP (par exemple
RSLinx Classic
et KepServerEx) doivent lier le port TCP/IP 44818.
La version 31.00.00 de
Studio 5000 Logix Designer
vous permet de basculer le logiciel de communication vers
FactoryTalk Linx
de sorte qu'il ne soit pas nécessaire que
RSLinx Classic
s'exécute sur le même ordinateur.
Pour tous les systèmes d'exploitation pris en charge
Si votre configuration
FactoryTalk Linx
se compose de :
Pilote 1784-PKTX
Si votre configuration de
FactoryTalk Linx
comprend un pilote 1784-PKTX et que
RSLinx Classic
est requis pour communiquer à l'aide de ce même pilote, vous devez le partager dans
FactoryTalk Linx
avec
RSLinx Classic
.
Pilote DF1 série (périphériques DF1 RS232)
Si votre configuration de
FactoryTalk Linx
comprend un pilote DF1 série (périphériques DF1 RS232) et que
RSLinx Classic
est requis pour communiquer à l'aide de ce même pilote, vous devez le partager dans
FactoryTalk Linx
et
RSLinx Classic
.
Pilote 1784-PCIC(S)
Si votre configuration de
FactoryTalk Linx
comprend un pilote 1784-PCIC(S), configurez-le dans
FactoryTalk Linx
, puis ajoutez un fond de panier virtuel dans
RSLinx Classic
. Le fond de panier virtuel est un composant partageable entre
RSLinx Classic
et
FactoryTalk Linx
. Puisque la carte 1784-PCIC(S) se connecte au backplane virtuel, elle peut être également partagée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal