Comparer FactoryTalk Linx à RSLinx Classic

Voici quelques différences entre
FactoryTalk Linx
et
RSLinx Classic
 :
  • Dans
    FactoryTalk Linx
    , si le poste recherché n'est pas trouvé, il n'est pas affiché, même s'il a été trouvé auparavant. En revanche,
    RSLinx Classic
    affiche une croix (X) rouge sur le nom des postes qui ont été trouvés auparavant, mais qui ne sont plus présents.
  • Par rapport à
    RSLinx Classic
    ,
    FactoryTalk Linx
    a été optimisé pour les communications
    ControlLogix
    et fournit un ensemble plus ciblé de pilotes de communication et d'options d'acheminement.
  • Dans
    FactoryTalk Linx
    , un raccourci de périphérique représente le nom du périphérique auquel vous voulez vous connecter, les données qu'il contient, ainsi que le chemin de communication associé à ce périphérique. Ceci est similaire aux rubriques DDE et OPC dans
    RSLinx Classic
    . Toutefois, avec
    RSLinx Classic
    , toutes les applications voient et utilisent les mêmes rubriques. Avec
    FactoryTalk Linx
    , chaque application dispose de ses propres raccourcis.
  • Lorsqu'une valeur booléenne est lue dans un nombre entier en utilisant
    FactoryTalk Linx
    , elle est représentée par 0 ou -1. Lorsqu'une valeur booléenne est lue dans un nombre entier en utilisant
    RSLinx Classic
    , elle est représentée par 0 ou 1.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal