Supprimer un pilote de RSLinx Classic

Suivez les étapes ci-dessous pour supprimer un pilote configuré dans
RSLinx Classic
Pour supprimer un pilote configuré dans
RSLinx Classic
  1. Ouvrez
    RSLinx Classic
    et cliquez sur
    Communications > Configurer les pilotes
    .
  2. Dans la boîte de dialogue
    Configurer les pilotes
    , sélectionnez le pilote approprié dans la liste Pilotes configurés et cliquez sur
    Supprimer
    . Le nouveau pilote n'apparaît plus dans la liste des pilotes configurés.
  3. Cliquez sur
    Affichage > Options
    et décochez la case
    Accepter les messages UDP sur le port Ethernet
    .
    IMPORTANT:
    N'oubliez pas que si vous désélectionnez cette case dans
    RSLinx Classic
    , le serveur de passerelle est désactivé dans cet emplacement. De plus,
    RSLinx Classic
    ne peut plus recevoir de paquets non sollicités sur Ethernet.
  4. Quitter et redémarrer
    RSLinx Classic
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal