Partager un pilote FactoryTalk Linx avec RSLinx Classic
Les pilotes DF1 série (périphériques DF1 RS232) et 1784-PKTX sont configurés dans
FactoryTalk Linx
. Par conséquent, si l'un de ces pilotes est déjà configuré dans RSLinx Classic
, vous devez le supprimer avant d'effectuer la procédure suivante.
CONSEIL:
Cette procédure décrit les étapes utilisées pour partager un pilote DF1 série. Cependant, elle est également valable pour le partage d'un pilote 1784-PKTX.
Pour partager un pilote
FactoryTalk Linx
avec RSLinx Classic
- DémarrezouFactoryTalk View Studioet cliquez sur l'ongletFactoryTalk Administration ConsoleCommunications.
- Dans l'arborescence Communications, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le pilote Ethernet (EtherNet, EtherNet), puis cliquez surPropriétés.La boîte de dialogue Propriétés Ethernet s'affiche.
- Cliquez sur l'ongletAvancé, puis cochez la caseÉcouter le port d'encapsulation Ethernet/IP. Cliquez surOK.
- Si un pilote DF1 série n'est pas déjà installé dansFactoryTalk Linx, faites un clic droit surFactoryTalk Linxet cliquez surAjouter un pilote, puis sélectionnez le piloteSerial-DF1Serial-DF1dans la liste.La boîte de dialoguePropriétés du pilote DF1 séries'affiche.
- Cliquez sur l'ongletGénéral, sélectionnezUtiliser la configuration auto. Cliquez surOK.Lorsque vous ajoutez un pilote 1784-PKTX, la boîte de dialoguePropriétés du piloteouDH+Propriétés du pilote DH485s'affiche. Vérifiez l'exactitude des informations des champs de la boîte de dialogue et cliquez surOK.
- DémarrezRSLinx Classicet cliquez surCommunications > Configurer les pilotes.La boîte de dialogueConfigurer les pilotess'affiche.
- À partir de la listeTypes de pilotes disponibles, cliquez surPériphériques distants via la passerelle Linx,puis cliquez surAjouter nouveau.
- Dans la boîte de dialogueAjouter un nouveau pilote RSLinx Classic, indiquez un nom de pilote ou utilisez le nom par défaut. Cliquez surOK. La boîte de dialogueConfigurer les périphériques distants via la passerelle Linx Gateways'affiche.
- Cliquez surParcourirpour actualiser la liste des pilotes. Dans la liste desnoms de serveurs, sélectionnez le nom d'ordinateur pour afficher une liste des pilotes auxquels vous pouvez vous connecter.
- Dans la liste desnoms de pilotes distants, cliquez sur lepilote DF1 série, puis surOK.CONSEIL:Lorsque vous utilisezRSLogix, sélectionnez le pilote distant (par exemple TCP-1) plutôt que le DF1 série direct (par exemple AB_DF1-1).
- Cliquez surFermerpour fermer la boîte de dialogueAjouter un nouveau pilote.RSLinx Classic
Vous disposez désormais d'une connectivité pour les clients
FactoryTalk Linx
et RSLinx Classic
; le pilote FactoryTalk Linx
apparaît dans RSLinx Classic
.Redémarrez l'ordinateur hôte si votre poste de travail n'est pas affiché au terme de cette procédure.
Fournir une réponse