Propriétés Ethernet, onglet Avancé
Comment accéder à la boîte de dialogue ?
Dans l'Explorateur, sous le serveur de données
FactoryTalk Linx
, double-cliquez sur Communication Setup
, faites un clic droit sur le pilote Ethernet configuré, puis cliquez sur Propriétés
.Utilisez l'onglet
Avancé
de la boîte de dialogue Propriétés Ethernet
pour :- Configurer la manière dont le pilote est exposé sur le réseau. Cela s'applique uniquement aux postes de travail qui exécutentFactoryTalk Linx. Sur les périphériques CE, ces paramètres sont ignorés.
- Sélectionner l'adresse IP du pilote Ethernet qui écoutera les données
- Sélectionner l'adresse MAC
- Activer ou désactiver l'écoute sur les ports EtherNet/IP encapsulés
Fournir une réponse