Boîte de dialogue Propriétés Ethernet, paramètres de l'onglet Avancé

L'onglet
Avancé
de la boîte de dialogue
Propriétés Ethernet
propose les informations suivantes :
Paramètre
Description
Adresse IP
Permet de sélectionner l'adresse IP du pilote Ethernet qui écoutera les données.
Par défaut, un pilote Ethernet dans
FactoryTalk Linx
tente d'écouter toutes les adresses IP affectées au poste de travail, et l'exploration du réseau Ethernet exécute une diffusion de sous-réseau sur toutes les cartes d'interface réseau associées à ce poste. Pour qu'un pilote Ethernet tente d'écouter uniquement à une adresse spécifique et que l'exploration qui lui est associée ne diffuse que sur le sous-réseau de cette adresse IP, cliquez sur celle-ci.
Conseil :
La sélection d'une adresse IP spécifique n'est pas compatible avec DHCP, car DHCP peut réaffecter cette adresse.
Si plusieurs adresses IP sont affectées à une seule carte d'interface réseau, toutes les autres applications EtherNet/IP présentant des possibilités de configuration similaires pourraient être associées à une adresse IP différente. Le poste de travail apparaîtrait ainsi plusieurs fois dans l'exploration EtherNet/IP, chaque application s'affichant de manière indépendante sous sa propre adresse IP.
Conseil :
Utilisez avec précaution le bouton
Copier de Design vers Runtime
dans l'éditeur Communication Setup
FactoryTalk Linx
. Lorsqu'une configuration contenant un pilote Ethernet associé à une adresse IP spécifique est appliquée à un poste de travail pour lequel cette adresse est non valide, le pilote n'écoutera pas sur les ports d'encapsulation EtherNet/IP et ne s'affichera donc pas dans une exploration.
Adresse MAC
Il est possible d'associer plusieurs adresses IP à une seule NIC.
Écouter les ports d'encapsulation EtherNet/IP
Permet d'activer ou désactiver le pilote Ethernet pour écouter les données des ports Ethernet/IP UDP et TCP, et donc d'être visible durant une exploration.
Conseil :
  • Vous devez activer cette commande pour recevoir des données des contrôleurs
    ControlLogix
    via un message non sollicité.
  • Décochez cette case pour permettre à une autre application d'acquérir le port UDP.
  • Le protocole d'encapsulation EtherNet/IP définit un port UDP réservé (nombre AF12 en hexadécimal ; nombre 44818 en décimal) que chaque périphérique EtherNet/IP doit prendre en charge pour que le périphérique s'affiche dans une exploration. Par défaut,
    FactoryTalk Linx
    n'écoute pas les données de ce port tant que la case n'est pas cochée.
  • D'autres applications EtherNet/IP (telles que
    RSLinx Classic
    ) s'exécutant sur une station de travail peuvent également écouter des données sur ce port, ce qui entraîne une condition de course : l'application qui démarre d'abord acquiert le port, et l'identité de cette application est celle exposée à une navigation. Comme cette application acquiert également le port EtherNet/IP TCP correspondant (dont le numéro est aussi AF12 en hexadécimal, 44818 en décimal), toutes les communications EtherNet/IP seront redirigées vers elle.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal