Ajouter un périphérique
Utilisez l'éditeur
Communication Setup
pour ajouter un périphérique.Pour ajouter un périphérique
- Dans l'ongletApplication, double-cliquez sur l'éditeurCommunication Setup, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le pilote ou sur le réseau auquel vous souhaitez ajouter un périphérique et cliquez surAjouter un périphérique.CONSEIL:Vous ne pouvez pas ajouter de périphérique à l'aide de l'entrée/la sortie à distance et DeviceNet. Si un point d'interrogation jaune (
) s'affiche dans l'arborescence des communications, cela signifie qu'aucune image n'est disponible pour le périphérique sélectionné. - Dans la boîte de dialogueAjouter un périphérique - Sélection, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sélectionnez un périphérique matériel dans la listePériphériques disponibles, puis cliquez surOKLorsque vous ajoutez un périphérique à votre configuration, sélectionnez sa révision la plus récente. Pour visualiser rapidement tous les périphériques actifs sur un réseau, sélectionnez ce dernier dans l'éditeurCommunication Setup.Si l'appareil que vous souhaitez ajouter est connecté via un périphérique Prosoft AN-X2-AB-DHRIO, sélectionnez-le dans le dossier desAppareils PCCC connectés à Prosoft AN-X2-AB-DHRIO. Sinon, le périphérique risque de ne pas communiquer avecFactoryTalk Linx.CONSEIL:Si la liste Périphériques disponibles de la boîte de dialogue Ajouter un périphérique - Sélection ne contient pas le périphérique que vous souhaitez ajouter, vous pouvez enregistrer le fichier de description du périphérique concerné dans l'Outil d'installation de fichiers de description de périphériques. Cela crée le fichier de description du périphérique requis à l'étape ci-dessous.
- SélectionnezGenericDevice,Périphérique générique à partir d'un fichier EDS. Saisissez le nom du fichier de description du périphérique dans le champ Fichier EDS, puis cliquez surOK.Sont acceptés comme nom de fichier de description du périphérique, un nombre hexadécimal à 16 chiffres ou un nombre hexadécimal à 16 chiffres suivi d'une extension (.eds ou .xml). Par exemple, 004D000C00730200 et 004D000C00730200.eds sont des noms de fichiers de description de périphériques valides.CONSEIL:Après l'enregistrement du fichier de description du périphérique, parcourez à nouveau l'arborescence des communications dans l'éditeurCommunication Setup. Cette opération permet de récupérer la dernière liste dePériphériques disponiblesde la boîte de dialogueAjouter un périphérique - Sélection. Sinon, les périphériques du matériel nouvellement enregistrés peuvent ne pas s'afficher dans la liste dePériphériques disponibleslors de l'ajout d'un périphérique dans leFactoryTalk View Studioou leFactoryTalk Administration Console.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés du périphérique, entrez les informations nécessaires et cliquez surOK. Le périphérique est ajouté sous le pilote ou le réseau sélectionné à l'étape 1.
Fournir une réponse