Boîte de dialogue Ajouter un périphérique - Sélection
Comment accéder à la boîte de dialogue ?
Dans l'onglet
Application
, double-cliquez sur Communication Setup
, faites un clic droit sur le pilote souhaité et cliquez ensuite sur Ajouter un périphérique
.Utilisez la boîte de dialogue
Ajouter un périphérique - Sélection
pour :- Ajouter un périphérique à partir de la listePériphériques disponibles
- Ajouter un périphérique commeGenericDevice, Périphérique générique à partir d'un fichier EDSavec le fichier de description du périphérique concerné
- Rechercher le fichier de description du périphérique souhaité
Fournir une réponse