Ajouter un périphérique générique à partir d'un fichier de description du périphérique
Dans la boîte de dialogue
Ajouter un périphérique - Sélection
, si aucun périphérique matériel n'est répertorié dans les Périphériques disponibles
, vous pouvez l'ajouter comme GenericDevice, périphérique générique à partir d'un fichier EDS
avec le fichier de description du périphérique. Vous devez disposer d'un fichier de description du périphérique valide et complet (*.eds) pour le périphérique matériel que vous souhaitez ajouter.Conditions préalables
- Suivez les étapes pour enregistrer les fichiers de description du périphérique dans l'outil d'installation de fichiers de description de périphériques. Cela permet de créer le fichier de description du périphérique requis pour ajouter un périphérique générique.
Pour ajouter un périphérique générique à partir d'un fichier de description du périphérique
- Dans la boîte de dialogueAjouter un périphérique - Sélection, sélectionnezGenericDevice, périphérique générique à partir d'un fichier EDS.
- Dans le champFichier EDS, saisissez le nom du fichier de description du périphérique ou cliquez surParcourirpour le rechercher, puis cliquez surOK.
- Entrez les informations requises dans la boîte de dialoguePropriétés du périphériqueet cliquez surOK.CONSEIL:Certains périphériques matériels, tels que les périphériques sérieMicro800, nécessitent un correctif (ou une nouvelle version) deFactoryTalk Linxqui ajoute la prise en charge des nouveaux périphériques matériels. Ce type de périphérique ne peut pas communiquer avecFactoryTalk Linxen enregistrant simplement les fichiers de description des périphériques. Si le périphérique matériel ne peut pas communiquer avecFactoryTalk Linxaprès avoir accompli les étapes ci-dessus, contactez le support technique Rockwell Automation.
Fournir une réponse