Boîte de dialogue Propriétés du périphérique - onglet Général
Comment accéder à la boîte de dialogue ?
Lorsque vous ajoutez un périphérique ou affichez les propriétés d'un périphérique existant, la boîte de dialogue
Propriétés du périphérique
s'affiche.Ajouter un périphérique
: Dans l'éditeur Communication Setup
, faites un clic droit sur le pilote ou sur le réseau à ajouter et cliquez sur Ajouter un périphérique. Dans la boîte de dialogue Ajouter un périphérique - Sélection
, sélectionnez un périphérique dans la liste Périphériques disponibles
et cliquez sur OK
.Périphérique existant
: Faites un clic droit sur le périphérique dans l'éditeur Communication Setup
, puis cliquez sur Propriétés
.Lorsque vous ajoutez un nouveau périphérique ou affichez un périphérique existant, la boîte de dialogue
Propriétés du périphérique
s'affiche. Si le périphérique est de type pont et réside dans un fond de panier, la boîte de dialogue Propriétés du périphérique
propose des champs configurables pour le nom du périphérique, le numéro de slot dans le fond de panier et l'adresse de la connexion sans fond de panier (port). Si le périphérique n'est pas de type pont, les champs configurables correspondent au nom du périphérique et soit au numéro de slot si le périphérique a uniquement une connexion de fond de panier (port), soit à l'adresse réseau s'il a uniquement une connexion sans fond de panier (port).Il peut arriver qu'un périphérique qui n'est pas utilisé généralement comme pont ait des ports supplémentaires (par exemple, un contrôleur
ControlLogix
possède un port série DF1). Dans ce cas, la boîte de dialogue Propriétés du périphérique permet uniquement de configurer le port entrant (par exemple l'adresse DF1 sur un contrôleur ControlLogix
s'il est connecté via le port série ou le numéro de slot du fond de panier s'il est accessible via un module de type pont dans le fond de panier). L'adresse de tout autre port doit être configurée à partir de la boîte de dialogue Propriétés du réseau
, accessible en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le réseau approprié (affiché sous le périphérique dans l'arborescence des communications).Fournir une réponse