Boîte de dialogue Propriétés du périphérique, paramètres de l'onglet Général
Le tableau suivant représente les paramètres de l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du périphérique
.Paramètre | Description |
|---|---|
Nom | Permet de configurer le nom du périphérique. Ce nom doit être unique dans l'ensemble du réseau. Vous pouvez accepter le nom par défaut ou affecter un nom unique au périphérique. Exemple : si vous ajoutez un périphérique de type pont 1756-ENBT/A à un réseau Ethernet et que vous acceptez le nom par défaut, le périphérique s'affiche sous le pilote sous la forme adresse IP , 1756-ENBT/A , 1756-ENBT/A . Si vous affectez un nom unique au périphérique, celui-ci s'affiche sous le pilote sous la forme adresse IP , 1756-ENBT/A , nom unique . |
Adresse | Adresse IP de la connexion du périphérique à un réseau. Lorsque vous ajoutez manuellement un périphérique (au lieu de le détecter via l'exploration), FactoryTalk Linx affecte automatiquement des adresses à ses ports. Un port entrant se voit affecter une adresse depuis la partie basse de la plage d'adresses réseau. Un port sortant se voit affecter une adresse depuis la partie haute de la plage d'adresses réseau.Conseil : Les numéros des slots et les adresses des ports entrants s'affichent dans l'arborescence des communications. Les numéros des slots et les adresses des ports sortants ne sont pas affichés dans l'arborescence des communications. Vous pouvez toutefois afficher ces propriétés en cliquant avec le bouton droit sur le réseau du port sortant approprié (apparaissant sous le périphérique dans l'arborescence des communications). |
Emplacement | Numéro de slot de la position du périphérique dans le backplane. Lorsque vous ajoutez manuellement un périphérique qui réside dans un fond de panier (au lieu de le détecter via l'exploration), FactoryTalk Linx lui affecte automatiquement un numéro de slot. S'il s'agit du port entrant, le numéro de slot est affecté depuis la partie basse de la plage. Les numéros de slot des ports sortants sont affectés automatiquement depuis la partie haute de la plage.Notez toutefois que le numéro de slot affecté par FactoryTalk Linx au périphérique peut être en conflit avec la disposition réelle (ou voulue) du système de fond de panier. Il est important de sélectionner le numéro de slot correspondant à la disposition physique.Si l'exploration effectuée n'affiche pas les résultats attendus pour le fond de panier, cela signifie sans doute que la propriété d'adresse de slot du périphérique est incorrecte. Lorsque vous explorez un réseau contenant un périphérique de type pont, cliquez avec le bouton droit sur ce périphérique et explorez-le. Cela détermine l'adresse de slot du périphérique dans le système de backplane et les résultats attendus s'affichent lorsque vous explorez le backplane. |
Désactiver les communications de données | Utilisé pour activer ou bloquer la communication des données d'un périphérique dans FactoryTalk Administration Console ou FactoryTalk View Studio .Dans RSLinx Enterprise v5.90.00 (CPR 9 SR 9) et versions ultérieures (renommé avec FactoryTalk Linx version 6.00.00), le blocage ou l'activation de communication des données ne peut que prendre en charge le contrôleur Logix 5000 . |
Fournir une réponse