Onglet Avancé pour la découverte de périphériques FactoryTalk Linx

Comment ouvrir la boîte de dialogue ?
Utilisez l'une des méthodes suivantes :
  • Dans la boîte de dialogue
    Communication Setup
    , effectuez un clic droit sur le périphérique dans la racine et cliquez sur
    Propriétés
    .
  • Dans l'onglet
    Communications
    de
    FactoryTalk Administration Console
    , faites un clic droit sur le périphérique affiché à la racine, puis cliquez sur
    Propriétés
    .
L'onglet
Avancé
fournit le champ de configuration permettant de définir le nombre maximal de paquets simultanés pour parcourir les réseaux pontés, les processeurs concurrents pour charger les propriétés étendues et la taille des paquets de communication de transfert de fichiers du terminal.
Utilisez l'onglet Avancé de
FactoryTalk Linx
lorsque vous naviguez sur un sous-réseau Ethernet connecté indirectement à l'ordinateur. Soit via une interface USB, soit via un fond de panier ControlLogix, soit via un contrôleur
Logix 5000
avec plusieurs ports de communication. Définir le nombre maximal de paquets concurrents permet de spécifier le nombre de périphériques que
FactoryTalk Linx
tentera de détecter simultanément à un moment donné.
  • La définition de cette valeur sur une valeur supérieure permettra d'améliorer la fréquence à laquelle
    FactoryTalk Linx
    détecte des périphériques lorsque l'utilisateur navigue sur le réseau, mais elle pourrait limiter le nombre de connexions de communication via un périphérique qui peuvent être utilisées pour d'autres opérations.
  • La définition de cette valeur sur une valeur inférieure réduira la probabilité qu'un réseau puisse parcourir d'autres opérations, mais réduira également la fréquence à laquelle les périphériques sont détectés et présentés dans l'arborescence de topologie.
Saisissez la valeur maximale de paquets concurrents pour parcourir le réseau ponté lorsque les périphériques pontés sont connectés.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal