Paramètres avancés pour la découverte de périphériques FactoryTalk Linx

Les paramètres suivants figurent dans l'onglet
Avancé
de la boîte de dialogue
Propriétés du périphérique
.
Paramètre
Description
Nombre maximal de paquets simultanés à parcourir dans le réseau ponté
Spécifiez la valeur maximale des paquets simultanés (la valeur par défaut est 32, la valeur minimale est 1 et la valeur maximale est 64).
Processeurs concurrents devant charger les propriétés étendues
Spécifie les fils du processeur concurrent pour transférer les propriétés étendues (la valeur par défaut est 5, la valeur minimale est 1 et la valeur maximale est 16)
Taille des paquets de communication pour le transfert des fichiers du terminal
Indiquez la taille des paquets pour communiquer avec le terminal (la valeur par défaut est 2 000).
Remarque 
: Mettez à jour cette option sur 1 400 sur une machine virtuelle pour améliorer les performances.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal