Boîte de dialogue Propriétés du fond de panier virtuel

Comment accéder à la boîte de dialogue du fond de panier virtuel ?
Dans l'
Explorateur
, sous le serveur de données
FactoryTalk Linx
, double-cliquez sur
Communication Setup
, faites un clic droit sur le driver de fond de panier virtuel configuré, puis cliquez sur
Propriétés
.
Utilisez la boîte de dialogue
Propriétés du fond de panier virtuel
pour :
  • Activer la configuration automatique
  • Afficher la position d'emplacement de
    FactoryTalk Linx
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal