Paramètres de la boîte de dialogue Propriétés de DH+

Les paramètres suivants sont définis pour la boîte de dialogue
Propriétés du pilote
DH+
.
Paramètre
Description
Nom
Permet d'afficher ou d'ajuster le nom du pilote. Le nom par défaut du pilote est 1784-PKTX ou
DH+
. Si vous modifiez le nom, vous devez entrer un nom unique dans l'ensemble de la topologie et limité à 255 caractères. Le nouveau nom apparaît dans l'arborescence des communications.
Numéro de la station
Permet d'entrer le numéro de station pour ce pilote. Le numéro de station doit être unique dans l'ensemble du réseau. Aucun autre périphérique du réseau ne peut se voir affecter cette adresse. Tous les paquets envoyés à cette adresse de station sont réexpédiés à
FactoryTalk Linx
. Numéros de station disponibles : 0 à 77 en décimal (la valeur par défaut est 0).
ID de cavalier
Affiche le numéro de la carte 1784-PKTX, qui est défini à l'aide des cavaliers présents sur celle-ci. Cet ID doit correspondre à la valeur définie au moyen des cavaliers de la carte 1784-PKTX. Valeurs possibles : 0, 1, 2 et 3 (la valeur par défaut est 0).
Baud
Permet de configurer la vitesse de transmission du pilote qui transmet des données à votre périphérique. Fréquences disponibles : 57 600, 115 200 et 230 400. La fréquence par défaut est 57 600.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal