Adressage de station

FactoryTalk Linx
prend en charge l'adressage de station locale et de station distante.
Adressage de stations locales
Canal
Adresse de la station
Entrées valides
DH+
Numéro de station physique
0 à 77 (octal)
DH-485
Numéro de station physique
0 à 31 (décimal)
TCP/IP
Numéro de la station mappée, adresse IP cible (nom de l'hôte)
www.xxx.yyy.zzz ou un alias (chaîne de 1 à 8 caractères)
Adressage de stations distantes
Les réseaux de communication
Allen-Bradley
permettent aux applications de communiquer avec les points de réseaux distants
DH+
ou DH-485 à travers les connexions suivantes :
  • un réseau
    DH+
    via une carte
    DH+
    (1784-PKTX(D)). Les réseaux distants
    DH+
    et DH-485 peuvent être reliés par un module d'interface 1785-KA5.
  • Avec un réseau TCP/IP via un port Ethernet.
Notez les points suivants concernant l'adressage de station :
  • Le protocole correspondant à chaque type de réseau est un système de messages explicites exécuté à l'aide de commandes de communication du contrôleur programmable (PCCC, Programmable Controller Communications Commands)
  • Les périphériques
    MicroLogix
    utilisent le même adressage que le
    SLC
    5/05E.
  • ControlLogix
    communique via le mode d'adressage
    PLC-5
    . Pour communiquer avec un contrôleur
    ControlLogix
    , configurez une table de mappage
    ControlLogix
    assurant la conversion des adresses
    PLC-5
    en messages pertinents. Le pilote DF1 communique directement avec le contrôleur. Le pilote
    DH+
    communique avec le contrôleur via une passerelle
    DH+
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal