Propriétés du scanner ControlNet, paramètres de l'onglet Général
L'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du scanner ControlNet
propose les informations suivantes :Paramètre | Description |
|---|---|
Nom | Permet d'afficher ou de régler les propriétés du périphérique. Le nom par défaut est Scanner ControlNet 1784-PKTCS. Le nom peut contenir un maximum de 256 caractères, mais pas de point, de crochet gauche ou droit. |
Adresse du nœud | Permet de définir l'adresse du nœud. Les valeurs valides, comprises entre 1 et 99, doivent être uniques. Un message d'erreur s'affiche si l'adresse entrée est en double ou hors plage. |
Slot dans le backplane virtuel | Permet de définir le numéro d'emplacement dans le fond de panier virtuel. Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 16.
|
CONSEIL:
Tenez compte des points suivants lors de l'installation ou de la configuration des cartes 1784-PCIC(S) et 1784-PKTCS pour la première fois :
- Dans certains cas,FactoryTalk Linxne reconnaît pas les cartes 1784-PCIC(S) et 1784-PKTCS après l'installation de leur pilote matériel. Si les DEL de la carte restent éteintes après la configuration de cette dernière, redémarrez l'ordinateur.
- Un certain temps s'écoule entre l'ajout d'une carte 1784-PCIC(S) ou 1784-PKTCS à la topologie et l'entrée en vigueur de la configuration. Il se peut que durant ce délai les tentatives de navigation sur le réseau ControlNet échouent. Si le réseau ControlNet ne s'affiche pas sous la carte dans l'arborescence des communications, cliquez avec le bouton droit sur la carte puis cliquez sur Arrêter navigation dans le menu contextuel. Cliquez à nouveau avec le bouton droit sur la carte puis cliquez sur Démarrage de navigation. Reprenez cette procédure jusqu'à ce que le réseau s'affiche dans l'arborescence.
Fournir une réponse