Ajouter un scanner ControlNet

Afin de configurer les E/S sur le scanner ControlNet dans
FactoryTalk Linx
, la première étape consiste à ajouter une carte scanner ControlNet dans la boîte de dialogue
Ajouter un périphérique
.
Pour ajouter un scanner ControlNet
  1. Effectuez un clic droit sur le fond de panier virtuel (arborescence des communications, éditeur
    Communication Setup
    ), puis cliquez sur
    Ajouter un périphérique
    .
  2. Sélectionnez la
    carte scanner ControlNet (1784-PKTCS)
    dans la boîte de dialogue
    Ajouter un périphérique - Sélection
    pour afficher l'onglet
    Général
    de la boîte de dialogue
    Propriétés du scanner ControlNet
    .
    CONSEIL:
    Il ne peut exister qu'un scanner ControlNet par périphérique
    PanelView
    .
    Notez qu'il s'agit du périphérique pour lequel vous allez configurer un raccourci. Sachez également qu'il n'est
    pas
    nécessaire d'avoir une carte 1784-PKTCS installée sur le poste de travail utilisé pour développer la configuration E/S ControlNet. Dans ce cas, vous pourrez définir une configuration mais vous n'aurez pas la possibilité de tester l'application HMI sur le poste de travail.
  3. Dans l'onglet
    Général
    , entrez le
    Nom
    . Le nom par défaut est Scanner ControlNet 1784-PKTCS. Le nom peut contenir un maximum de 256 caractères, mais pas de point, de crochet gauche ou droit.
  4. Dans l'onglet
    Général
    , sélectionnez l'
    Adresse de nœud
    . Les valeurs valides, comprises entre 1 et 99, doivent être uniques. Un message d'erreur s'affiche si l'adresse entrée est en double ou hors plage.
  5. Dans l'onglet
    Général
    , sélectionnez un nombre dans le champ
    Emplacement du fond de panier virtuel
    . Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 16. Reportez-vous à
    Propriétés du scanner ControlNet, paramètres de l'onglet Général
    pour plus de détails sur l'adresse d'emplacement.
  6. Cliquez sur
    OK
    pour enregistrer les paramètres et fermer la boîte de dialogue.
    CONSEIL:
    Lorsqu'un périphérique
    PanelView
    charge une configuration de scanner ControlNet, le numéro d'emplacement du fond de panier virtuel spécifié dans la configuration est ignoré. Comme il n'existe que deux emplacements dans le fond de panier virtuel du périphérique
    PanelView
    (le système
    PanelView
    réside dans le slot 0), le scanner ControlNet est automatiquement affecté au slot 1.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal