Configurer les E/S ControlNet
Utilisez cette procédure pour configurer une E/S ControlNet. Cet aperçu présente les étapes requises.
Conditions préalables
- Avant de configurer, ou de définir, les E/S dans le scanner ControlNet au moyen deFactoryTalk Linx, utilisez l'Outil de configurationpour insérer des connexions et appliquer la liste d'analyse au réseau.Rockwell SoftwareScanlistCONSEIL:Lorsque vous sélectionnez le fond de panier virtuel sur l'interface utilisateur, il se peut queFactoryTalk Linxne détecte pas automatiquement les périphériques qui y résident. Cela se produit le plus souvent lorsque vous avez ajouté le périphérique avec un ensemble de logiciels distincts commeSoftLogixChassis Monitor ouRSLinx Classic.Si vous pensez que certains périphériques résidant dans votre fond de panier virtuel ne s'affichent pas sur l'interface utilisateurFactoryTalk Linx, vous pouvez faire un clic droit sur le fond de panier virtuel, puis cliquer surDémarrage de navigationouAfficher tous les périphériquespour les afficher. Notez que les données de configuration enregistrées ne sont pas perdues si les périphériques ne s'affichent pas.
Pour configurer un scanner d'E/S ControlNet
- Ajouter un scanner ControlNet
- Ajouter un bloc d'adresse
- Ajouter une connexion
- Ajouter un alias
Une fois l'E/S configurée, configurez un raccourci de périphérique référençant le scanner d'E/S ControlNet. Lorsque vous recherchez les points exposés par ce serveur
FactoryTalk Linx
, les alias que vous avez configurés s'affichent.Fournir une réponse