Ajouter un bloc d'adresse (ControlNet)

Ajouter un bloc d'adresse à une configuration du scanner ControlNet pour spécifier l'emplacement et la taille d'un bloc de mémoire dans le tableau d'E/S du scanner ControlNet.
CONSEIL:
Vous ne pouvez pas lire des données à partir d'un contrôleur qui n'a pas été défini dans un bloc d'adresse.
Pour ajouter un bloc d'adresse pour une configuration d'E/S ControlNet
  1. Cliquez sur l'onglet
    Configuration d'E/S
    de la boîte de dialogue
    Propriétés du scanner ControlNet
    pour afficher le scanner ControlNet ainsi que les nœuds d'entrée et de sortie.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur le nœud d'entrée ou de sortie, puis cliquez sur
    Ajouter bloc d'adresse
    pour afficher la boîte de dialogue
    Propriétés du bloc d'adresse
    .
  3. Spécifier le
    Mot de départ
    en entrant le début du bloc de mémoire dans le tableau d'E/S. saisissez l'adresse d'entrée ou de sortie correspondant aux champs de liste d'analyse
    RSNetWorx
    ,
    Adresse d'entrée
    ou
    Adresse de sortie
    .
  4. Spécifiez le champ
    Longueur en mots
    , qui correspond au nombre de mots du bloc de mémoire dans le tableau d'E/S. Cette valeur doit correspondre à la liste d'analyse générée à l'aide de
    RSNetWorx for ControlNet
    .
    CONSEIL:
    Le champ
    Accès
    est en lecture seule. Il indique si le bloc d'adresse se trouve dans le tableau d'entrée ou le tableau de sortie.
  5. Cliquez sur
    OK
    pour accepter les valeurs et fermer la boîte de dialogue.
  6. Cliquez sur
    OK
    dans l'onglet
    Configuration E/S
    pour enregistrer la configuration et fermer la boîte de dialogue.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal