À propos de la configuration des E/S ControlNet
Il est important de comprendre la différence entre une « configuration d'E/S ControlNet » et une configuration dans laquelle
FactoryTalk Linx
accède aux données depuis un périphérique ControlNet distant (par exemple, un contrôleur PLC-5
C ou ControlLogix
via un module 1756-CNB).Dans une configuration d'E/S ControlNet, une carte d'interface de communication (1784-PKTCS pour le bureau, 2711P-RN15S, 2711P-RN15C pour le périphérique
PanelView Plus
) est connectée physiquement à l'ordinateur hôte sur lequel le serveur FactoryTalk Linx
est exécuté. Cette carte d'interface de communication ControlNet est configurée par RSNetWorx for ControlNet
pour échanger des données d'E/S sur le réseau ControlNet. Par ailleurs, FactoryTalk Linx
est configuré pour accéder aux données d'E/S résidant sur cette interface de communication ControlNet connectée localement.Dans une configuration d'E/S ControlNet,
FactoryTalk Linx
ne génère pas de demandes provoquant l'envoi de paquets au réseau ControlNet. Il accède aux données d'E/S résidant sur l'interface de communication connecté localement à l'ordinateur hôte.
AVERTISSEMENT:
- La prise en charge des communications d'E/S ControlNet pour le bureau a été testée pour une utilisation dans les environnements de développement et de test d'applications uniquement. N'utilisez cette fonctionnalité que dans un environnement de non-production dépourvu de risques. Le non-respect de cette précaution peut endommager l'équipement, entraîner des blessures graves voire un décès.
- La valeur 0 est affectée à tous les bits du tableau de sortie dont la valeur n'a pas été spécifiée par l'utilisateur. Par conséquent, si un alias de sortie n'a pas de valeur initiale spécifiée par l'utilisateur ou si un alias n'a pas été défini pour une zone du tableau de sortie, la valeur 0 lui sera affectée et un message d'avertissement s'affichera. Le scanner ControlNet pourra cependant entrer en mode d'exécution. Vous devez connaître l'impact que cela peut avoir sur les périphériques de sortie de votre application, car la valeur 0 sera appliquée immédiatement lors du passage du scanner ControlNet en mode d'exécution.
Pour créer une application qui utilise les données d'E/S d'un scanner ControlNet local, vous devez d'abord configurer le scanner ControlNet dans
RSNetWorx for ControlNet
. Ensuite, vous définirez l'E/S dans la carte Scanner ControlNet de l'interface utilisateur FactoryTalk Linx
. Cela implique la création de blocs d'adresses, de connexions et d'alias. Une fois l'E/S définie, utilisez FactoryTalk View ME
pour associer des contrôles graphiques ou d'autres composants d'application aux noms d'utilisateur alias.Vous devez copier la configuration dans l'onglet
Design
vers l'onglet Runtime (Cible)
de FactoryTalk Linx
avant de créer l'application d'exécution (.mer) et de la transférer vers le périphérique CE cible.Fournir une réponse