Ajouter une connexion (E/S ControlNet)
La boîte de dialogue
Propriétés de connexion
vous permet d'affecter des connexions logiques aux blocs d'adresses dans le tableau d'E/S du scanner ControlNet. Les valeurs que vous entrez correspondent à la liste d'analyse générée au moyen de l'outil de configuration
.RSNetWorx
Scanlist
CONSEIL:
Vous devez ajouter un bloc d'adresse avant d'ajouter une connexion.
Pour ajouter une connexion à une configuration ControlNet
- Faites un clic droit sur uneBloc d'adresse, puis cliquez surAjouter une connexionpour afficher la boîte de dialoguePropriétés de connexion.
- Définissez l'adresse de départ dans le tableau d'E/S du périphérique dans le champMot de départ. Le mot de départ doit être compris dans le bloc d'adresse parent.
- Définissez le champLongueur en motssur la longueur du bloc d'adresse (la quantité d'espace dans le tableau d'entrée ou de sortie) en mots. La valeur Longueur doit être comprise dans le bloc d'adresse parent.
- Définissez le champAdresse d'étatcorrespondant à celui fourni par l'outil de Configuration de laRSNetWorxScanlist. Ces valeurs peuvent être comprises entre 0 et 252, et même correspondre à des adresses uniquement. L'adresse doit être unique pour chaque connexion, même s'il est possible de la partager entre les tableaux d'entrée et de sortie.
- SousUtiliser pour le reporting de connexion, renseignez les champsNœud (ID MAC)etEmplacementpour les utiliser dans le rapport de connexion.
- Dans le champNœud, sélectionnez le nœud (ID MAC) de la connexion (le périphérique avec lequel vous souhaitez communiquer). Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 17.
- Dans le champEmplacement, choisissez le numéro d'emplacement de la connexion (0-17).
- Cliquez surOKpour accepter les valeurs et fermer la boîte de dialogue.
Fournir une réponse