Ajouter un alias (E/S ControlNet)
Après avoir ajouté un bloc d'adresse et une connexion, vous pouvez ajouter un alias à un point de données dans votre configuration ControlNet locale.
Pour ajouter un alias à un point de données dans votre configuration ControlNet (locale)
- Dans l'éditeurCommunication Setup,effectuez un clic droitsur le scanner ControlNet et cliquez surPropriétés.
- Cliquez sur l'ongletConfiguration d'E/S.
- Cliquez sur+pour développer le scanner.
- Cliquez sur+surEntréeouSortiepour afficher ses blocs d'adresse et leurs connexions respectives.
- Faites un clic droitsur lesEntrées, puis cliquez surAjouter Aliaspour afficher la boîte de dialoguePropriétés de l'alias.
- Entrez unNomunique pour le point de données. Ces noms ne distinguent pas les majuscules des minuscules, sont limités à 254 caractères et peuvent utiliser tous les caractères à l'exception des suivants : @, :, /, [, ], ., virgule et espace.
- Choisissez leType de données Alias.Notez que le Type de données Alias sélectionné affecte les options disponibles dans la boîte de dialogue Propriétés de l'alias. Reportez-vous aux liens à la fin de cette rubrique pour obtenir des informations détaillées.
- Spécifier leMot de départdu point de données.CONSEIL:Aucun contrôle de validation n'est effectué pour vérifier que vous n'avez pas initialisé l'une des variables en chevauchement avec une valeur différente dans une autre partie du programme.
- Pour afficher l'Adresse, leTypeet leNom des aliasen chevauchement, cliquez surChevauchements.CONSEIL:L'outil de configuration RIO ne vérifie pas que vous n'avez pas configuré des alias en chevauchement.
- À la fin, cliquez surOKpour fermer la boîte de dialoguePropriétés de l'alias.IMPORTANT:La valeur 0 est affectée à tous les bits du tableau de sortie dont la valeur n'a pas été spécifiée par l'utilisateur. Par conséquent, si un alias de sortie n'a pas de valeur initiale spécifiée par l'utilisateur ou si un alias n'a pas été défini pour une zone du tableau de sortie, la valeur 0 lui sera affectée et un message d'avertissement s'affichera. Le scanneur ControlNet pourra cependant entrer en mode d'exécution. Vous devez connaître l'impact que cela peut avoir sur les périphériques de sortie de votre application car la valeur 0 est appliquée immédiatement lors du passage du scanneur ControlNet en mode d'exécution.
Fournir une réponse