Boîte de dialogue Propriétés du pilote RIO, paramètres de l'onglet Général
Les paramètres suivants figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du pilote RIO
.Paramètre | Description |
|---|---|
Nom | Permet d'afficher ou d'ajuster le nom de la carte 1784-PKTX ou 27110-RN6 sur un pilote E/S distant. Ce nom (255 caractères au maximum) doit être unique dans l'ensemble de la topologie. Si vous changez ce nom, le nouveau nom apparaît dans l'arborescence des communications. |
ID de cavalier | Permet d'afficher le numéro de la carte, qui est défini à l'aide des cavaliers présents sur celle-ci. Cet ID doit correspondre à la valeur définie au moyen des cavaliers de la carte. Valeurs possibles : 0, 1, 2 et 3 (la valeur par défaut est 0). |
Baud | Permet de configurer la vitesse de transmission du pilote qui transmet des données à votre périphérique. Les débits en bauds disponibles sont 57 600, 11 5200, 9 600 et 230 400. La valeur par défaut est 57600. |
Lors de la configuration initiale du pilote adaptateur PKTX RIO, le message d'erreur suivant s'affiche après l'ajout du pilote : Le démarrage du pilote adaptateur PKTX RIO a échoué
.
L'absence d'informations de rack à utiliser par le pilote est la cause de cette erreur. Ignorez ce message s'il s'agit d'une première configuration de la carte. Notez, cependant, que l'exécution en mode test est impossible lors de la session initiale de la configuration. Vous devez d'abord quitter et redémarrer FactoryTalk Linx
et FactoryTalk View Studio
.FactoryTalk Linx
ne prend en charge que l'exécution d'un seul canal dans une carte 1784-PKTXD. Il est recommandé de connecter soit le câble DH+
soit le câble DH485 à la carte.Fournir une réponse