Boîte de dialogue Propriétés de RIO
Comment accéder à la boîte de dialogue ?
Dans l'Explorateur, sous le fournisseur de données
FactoryTalk Linx
, double-cliquez sur Communication Setup
, faites un clic droit sur le pilote RIO PKTX, puis cliquez sur Propriétés
.Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du pilote RIO (E/S distantes)
pour réaliser les actions suivantes :- Afficher ou ajuster le nom par défaut de la carte 1784-PKTX ou 27110-RN6 sur un pilote E/S distant
- Afficher le numéro de carte ID du cavalier
- Définir le débit en bauds
Fournir une réponse