À propos de la configuration des E/S distantes
Les E/S distantes (RIO, remote I/O) reposent sur le principe d'une représentation logique d'un rack physique de modules d'E/S distant. Un rack physique est représenté par des mots de données, appelés données discrètes, qui reflètent directement l'état des modules d'E/S du rack.
Chaque mot des données d'entrée est associé à un mot correspondant des données de sortie : ces paires de mots constituent des groupes de modules. Pour chaque rack, il existe 8 mots de données d'entrée discrètes et 8 mots de données de sortie discrètes (soit huit groupes de modules). Le protocole RIO permet de subdiviser les racks en unités multiples de 1/4, soit Il est ainsi possible d'accéder aux configurations 1/4, 1/2, 3/4 et Rack complet.
Le protocole RIO fait appel à une structure de réseau maître/esclave. Le contrôleur PLC (scanner RIO) joue le rôle de maître du réseau : il contrôle l'ensemble des communications. Le terminal (adaptateur RIO) joue le rôle d'esclave et reçoit ou renvoie les données en fonction des instructions qu'il reçoit du maître. Les terminaux d'un réseau RIO ne peuvent pas communiquer directement avec leurs pairs ; ils ne peuvent communiquer directement qu'avec le PLC (scanner RIO).
Fournir une réponse