Échange de données d'E/S distantes

L'échange/la mise à jour des données s'opèrent de deux façons :
  • Les données discrètes sont mises à jour automatiquement à chaque scrutation du réseau. Les transferts de données sont définis du point de vue du PLC (scrutateur RIO) :
    • Entrée (ou lecture RIO) : transfert de données depuis le terminal (adaptateur) vers le PLC (scanneur)
    • Sortie (ou écriture RIO) : transfert de données depuis le PLC (scanneur) vers le terminal (adaptateur)
  • Les opérations de transfert de bloc permettent l'échange de 64 mots de données au maximum entre le PLC (scanneur RIO) et le terminal (adaptateur RIO) en fonction de l'instruction du programme PLC scalaire. Les opérations de transfert de bloc sont les suivantes :
    • Lecture de transfert de blocs (BTR, Block Transfer Read) : permet de déplacer les données depuis le terminal (adaptateur) vers le PLC (scanneur)
    • Écriture de transfert de bloc (BTW, Block Transfer Write) : déplace les données du PLC (scanneur) vers un terminal (adaptateur)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal