Ajouter un rack
Les racks correspondent à des emplacements sur un contrôleur PLC ou sur un périphérique. Ils déterminent les adresses auxquelles vous pouvez associer des tags ou des expressions. C'est la configuration de votre scanner qui détermine les numéros de racks disponibles.
Pour ajouter un rack à votre scanner d'E/S distantes (RIO, remote I/O)
- Dans l'éditeurCommunication Setup,faites un clic droitsur le scanner RIO, puis cliquez surConfigurer RIOpour ouvrir la boîte de dialogueConfiguration RIO. Lorsque vous l'ouvrez pour la première fois, le seul élément présent est le scanner RIO.
- Faites un clic droit surle scanner RIO, puis cliquez surAjouter un rackpour afficher la boîte de dialoguePropriétés Rack.Remarque : lorsque vous ajoutez un rack, un groupe est également ajouté dans l'arborescence.
- Sélectionnez unnuméro de rackdans la liste. C'est la configuration du scanner qui détermine ces numéros.CONSEIL:Un numéro de rack unique doit être attribué à chaque module distant sans chevauchement possible.
- Sélectionnez unGroupage module. Un groupe de modules représente une partie de racks d'E/S distantes. Un rack complet se compose de 8 groupes de modules. Par conséquent, chaque quart de rack se compose de 2 groupes de modules. Pour affecter des racks partiels à une application à E/S distantes, définissez le groupage module approprié à partir de la liste.
- Définissez si le terminal peut être en lecture seule ou s'il lit et écrit dans l'espace d'E/S du rack.ChoisissezAccès complet (lecture/écriture)(mode par défaut) pour permettre au rack de lire des données de sortie discrètes depuis le scanner et d'y écrire des données discrètes.SélectionnezAccès en écoute seulepour régler le rack afin qu'il surveille uniquement les données envoyées ou renvoyées depuis un autre rack.
- Après avoir ajouté les groupages de modules requis, cliquez surOKpour fermer la boîte de dialogue Propriétés Rack.
Fournir une réponse