Boîte de dialogue Propriétés du scanner DeviceNet, paramètres de l'onglet Général

L'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés du scanner DeviceNet
propose les informations suivantes :
Paramètre
Description
Nom
Permet d'afficher ou de régler les propriétés du périphérique. Le nom peut contenir un maximum de 256 caractères, mais pas de point, de crochet gauche ou droit.
Adresse du nœud
Permet de définir l'adresse du nœud. Les valeurs valides, comprises entre 0 et 63, doivent être uniques. Un message d'erreur s'affiche si l'adresse entrée est en double ou hors plage.
Slot dans le backplane virtuel
Permet de définir le numéro d'emplacement dans le fond de panier virtuel. Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 16.
Conseil :
Lorsqu'un périphérique
PanelView
charge une configuration de scanner DeviceNet, le numéro d'emplacement du fond de panier virtuel spécifié dans la configuration est ignoré. Comme il n'existe que deux emplacements dans le fond de panier virtuel du périphérique
PanelView
, le système
PanelView
résidant dans le slot 0, le scanner DeviceNet est automatiquement affecté au slot 1.
Baud
Permet de configurer la vitesse de transmission du pilote qui transmet des données à votre périphérique. Les débits en bauds disponibles sont 125 000 ; 250 000 ; et 500 000. La valeur par défaut est 125000.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal