Ajouter un scanner DeviceNet
Utilisez le
Scanner DeviceNet
dans l'onglet Design (local)
de l'éditeur Communication Setup
pour configurer les E/S DeviceNet. La première étape de la configuration E/S DeviceNet consiste à ajouter un scanner DeviceNet.
CONSEIL:
Notez que la carte scanner DeviceNet est le périphérique pour lequel vous allez configurer un raccourci. Sachez également qu'il n'est
pas
nécessaire d'avoir une carte 1784-PCIDS installée sur le poste de travail utilisé pour développer la configuration E/S DeviceNet. Dans ce cas, vous pourrez définir une configuration mais vous n'aurez pas la possibilité de tester l'application HMI sur le poste de travail.Pour ajouter un scanner DeviceNet à la configuration
- Effectuez un clic droit sur le fond de panier virtuel (arborescence des communications, éditeurCommunication Setup), puis cliquez surAjouter un périphérique.
- Cliquez sur lacarte du scanner DeviceNet(1784-PCIDS) dans la boîte de dialogueAjouter un périphérique - Sélectionpour afficher la boîte de dialoguePropriétés du scanner DeviceNet, ongletGénéral.
- Définissez le champNom. Entrez un nom contenant jusqu'à 256 caractères et ne contenant ni point, ni crochet gauche ou droit.
- Sélectionnez l'Adresse de nœud. Les valeurs valides, comprises entre 0 et 63, doivent être uniques.
- Choisissez une valeur dans le champEmplacement du fond de panier virtuel. Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 16.
- Définissez le champBaudpour configurer la vitesse de transmission du pilote qui transmet les données à votre périphérique. Les débits en bauds disponibles sont 125 000 ; 250 000 ; et 500 000. La valeur par défaut est 125000.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Cliquez surAppliquerpour appliquer les paramètres de l'onglet Général et cliquez sur l'ongletE/Spour ajouter unBloc d'adresseau scanner DeviceNet.
- Cliquez surOKpour enregistrer les paramètres et fermer la boîte de dialogue.CONSEIL:
- Il ne peut exister qu'un scanner DeviceNet par périphériquePanelView.
- Lorsqu'un périphériquePanelViewcharge une configuration de scanner DeviceNet, le numéro d'emplacement du fond de panier virtuel spécifié dans la configuration est ignoré. Comme il n'existe que deux emplacements dans le fond de panier virtuel du périphériquePanelView(le systèmePanelViewréside dans le slot 0), le scanner DeviceNet est automatiquement affecté au slot 1.
Fournir une réponse