Configurer les E/S DeviceNet

Utilisez cette procédure pour configurer les E/S sur le scanner DeviceNet. Cet aperçu présente les étapes requises.
Conditions préalables
  • Avant de configurer, ou de définir, les E/S dans le scanner DeviceNet au moyen de
    FactoryTalk Linx
    , utilisez l'
    Outil de configuration
    Rockwell Software
    Scanlist
    pour insérer des connexions et appliquer la liste d'analyse au réseau.
Pour configurer les E/S sur le scanner DeviceNet
  1. Ajouter un
    Scanner DeviceNet
  2. Ajouter un bloc d'adresse
  3. Ajouter un périphérique au bloc d'adresse
  4. Ajouter un alias
Une fois l'E/S configurée, configurez un raccourci de périphérique référençant le scanner d'E/S DeviceNet. Lorsque vous recherchez les points exposés par ce serveur
FactoryTalk Linx
, les alias que vous avez configurés s'affichent.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal