Ajouter un alias (E/S DeviceNet)

Ajoutez un alias pour attribuer un identificateur (alias) spécifié par l'utilisateur à chaque point de données dans une configuration d'E/S DeviceNet.
Pour ajouter un alias dans une configuration d'E/S DeviceNet
  1. Dans l'éditeur Communication Setup, faites un clic droit sur le scanner DeviceNet et cliquez sur l'onglet Configuration E/S.
  2. Cliquez sur + pour développer le scanner.
  3. Cliquez sur + sur Entrée ou Sortie pour afficher ses blocs d'adresse et leurs connexions respectives.
  4. Cliquez avec le bouton droit sur un bloc d'adresse et sélectionnez Ajouter Alias pour afficher la boîte de dialogue Propriétés de l'alias.
  5. Sélectionnez le type de données alias voulu dans l'arborescence du volet gauche. Les paramètres de propriété appropriés apparaissent dans la boîte de dialogue Propriétés de l'alias.
    Reportez-vous aux liens en bas de cette rubrique pour plus d'informations sur les paramètres du type de données alias.
  6. Définissez les champs appropriés pour le type de données Alias sélectionné.
  7. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer l'alias dans la configuration et quitter la boîte de dialogue pour continuer à ajouter des alias.
  8. Après avoir ajouté les alias requis, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Propriétés de l'alias.
    IMPORTANT:
    La valeur 0 est affectée à tous les bits du tableau de sortie dont la valeur n'a pas été spécifiée par l'utilisateur. Par conséquent, si un alias de sortie n'a pas de valeur initiale spécifiée par l'utilisateur ou si un alias n'a pas été défini pour une zone du tableau de sortie, la valeur 0 lui sera affectée et un message d'avertissement s'affichera. Le scanner DeviceNet pourra cependant entrer en mode d'exécution. Vous devez connaître l'impact que cela peut avoir sur les périphériques de sortie de votre application car la valeur 0 est appliquée immédiatement lors du passage du scanner DeviceNet en mode d'exécution.
  9. Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration E/S pour enregistrer la configuration et fermer la boîte de dialogue.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal